This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9595:输入电压范围-最小值为3V

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9595, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1166857/pmp9595-input-voltage-range--min-value-with-3v

器件型号:PMP9595
主题中讨论的其他器件: LM5122

你好! 我需要使用设计一个升压转换规格  

应用程序字段                 :冷启动(启动停止)

  应用所需的技术规格: 冷启动时,输入电压可能会降至3伏。因此 ,根据这种情况,需要3伏和更高的输入电压值。

                              输出电压:9V 输出和高达20A。

如果我在这里使用 pmp9595电路作为基准、我知道我可以通过更改基准电阻器的值来将输出调整为9V、这很好。
重点是 、当输入为3V 时、具体需要进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    感谢您的提问。

    在前面提到的9V 输出电压的反馈电阻器变化之后、我建议检查反馈补偿。
    在本参考设计中、补偿针对给定的电压范围进行了优化、因此可能需要进行调整、以便在新条件下的所有最坏情况下稳定运行。 LM5122的数据表在第8.1.1章(第24页及以下)中提供了有关环路补偿的部分。

    此外、我建议检查所有外部元件、以查看电压和电流额定值是否仍然一致、或者是否可以对器件进行优化。 例如、检查是否没有电感器下降到饱和状态。

    TI 为此提供了一种称为功率级设计器的通用工具: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
    此工具可快速概览电压和电流以及适用于电容器、电感器和电阻器的值。

    关于 LM5122本身、请记住、该器件需要4.5V 的初始输入电压才能启动、然后才能支持3V 的输入电压。

    如果还有其他问题、请告知我。
    此致、
    Niklas
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    我从同事那里获得了一些其他反馈、并提供了其他备注供您考虑:


    在9Vout/20Aout 时,我们得到90W/相(它是两相交错,2个 LM5122),升压因子为3:

    输入电压为3V 时、输入电流为65A...67A、请注意这一点。
    需要进行设计更正:
    -电流感应电阻器:最小跳变电平为65mV、峰值电流为35A、因此小于2毫欧、约为1.5毫欧
    - UVLO:对于启动/停止、将设置为6V 开/3V 关、在较高电流电平上使用较大的迟滞
    斜率补偿: 这是 Vin、Vout、RCS 的函数
    -负载电阻为900毫欧(单相)时的 RHPZ、占空比为70%、磁化电感小于6kHz
    -环路带宽为1kHz 时、环路增益降低、最大值为1.5kHz
    -要针对新的负载极点校正的补偿零点
    -将补偿极点设置为 ESR 零点55kHz
    -将在 fb 分频器处增加额外的极点30kHz、以改善误差放大器的 S/N、并改善 LS 电阻器上的小电容

     此外、需要检查功率级:
    - LS FET 看到28Arms
    SR 看到18Arms
    电感器看到33Arms/35Apk,XAL1010处于32Arms/34Asat 的极限值
    -输出电容器的电流为15Arms、每个电容器的额定电流为4.65Arms、限值也为15Arms

     为了进一步重新设计、有以下问题:
    设计在冷启动水平下的工作时间有多长?
    -最大值是多少 环境温度范围?

    此外、启动/停止听起来属于汽车类–此设计是非汽车类。

    我希望这些意见能得到进一步的帮助。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果没有其他问题、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。
    您可以通过在下面发布回复随时重新打开主题帖。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!