This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00378:光电二极管和 LED 之间的角度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781077/tida-00378-angle-between-photodiode-and-led

器件型号:TIDA-00378

大家好、


我正在使用 TIDA-00378构建灰尘传感器。 我想 LED 和光电二极管之间的角度。 角度等于(2/3)π 的原因是什么? 我在 TIDA00378的用户指南和 GP2Y1010AU0F 的数据表中都找不到此信息。

此致
TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这种精确角度没有具体的原因。 您主要需要确保光电二极管和 LED 不会相互直接看到。