This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01575:具有升级加速计功能的信号调节板

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780894/ccs-tida-01575-signal-conditioning-board-with-upgraded-accelerometer-capabilities

器件型号:TIDA-01575

工具/软件:Code Composer Studio

我希望使用 TIDA-01575参考设计制造电机解决方案。 我正在寻找最简单的解决方案。 不涉及制造工艺。 我可以看到、TIDA-01575需要2个套件: MSP-EXP432P401R BOOSTXL-CC2650MA。

但信号 调节板的第三个元素未列为可在 TI store 购买的产品。 因此、我假设可以使用设计文件中提供的所有数据来制造它。 我想知道是否有一家供应商制造这款具有增强功能的信号调节板:例如、同一文档中提到的那些。  

同样、用户可以使用引脚兼容的 KX220-1071或来更改 Kionix KXTC9-3672传感器
KX220-1072要将振动范围增加到±40 g、请将振动频率范围增加到
9.6kHz、并轻松更新增益和交流响应、以监控具有低冲击的高振动机器
脉冲可能不需要监控。

请帮助。  

Jimmy Saldivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、
    您所指的电路板仅为参考设计、因此不能作为套件购买。 您可以自由使用设计文件自行构建电路板、但您需要自行对此进行设置。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik

    感谢您的解释。 我是一名工程师、即使我有设计文件、也缺乏制造 PCB 的设施。 您或其他人能否给我指一些可以制造 PCB 并组装 PCB 的美国制造商? 我在德克萨斯州找到了一个、但它没有回答。 在中国找到了另一个。 对我来说太远了。 也许您可以帮助一些以前使用过 TI 产品且可靠的当地商店。  

    此致、

    Jimmy