Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, AMC3330, TLV6001
主题中讨论的其他器件: AMC3330、 TLV6001
尊敬的 TI:
我使用 PSpice 仿真参考设计 TIDA-010232来计算 RisoP 和 RisoN、但答案不正确。
请举手。
请参阅下面的原理图和 Excel。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, AMC3330, TLV6001
尊敬的 TI:
我使用 PSpice 仿真参考设计 TIDA-010232来计算 RisoP 和 RisoN、但答案不正确。
请举手。
请参阅下面的原理图和 Excel。


尊敬的 Sky:
是的、您说得对、我换了名称。
采用这种方法时、在整个电阻范围内不可能非常精确、因为开关式分支 Rst + RinAMC 与绝缘电阻之比定义了 AMC3330输入端的压降大小。 请参阅下面 SP 闭合的等效电路。

在这种情况下、如果 RisoN 变得非常高、VP 将非常低、AMC3330和 TLV6001的偏移误差将产生巨大影响。
仅当 RisoP 与 RSTP 和 RinAMC 并联时、增加 RSTP 和 RinAMC 的作用有限、并且限制了定义 VP 的产生的等效电阻(RisoP||(RinAMC+Rst))。
该设计针对40k 和200k 之间的绝缘电阻值进行了优化、因为这些值通常是400V 系统中的关键值。 如果绝缘电阻较高、精度通常不是很重要、因为低电阻值是故障情况。
此致、
Andreas