This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP8601:将模型加载到 TI-TINA 中

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780539/tina-spice-lmp8601-loading-model-into-ti-tina

器件型号:LMP8601
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我无法将 LMP8601的 P Spice 模型加载到 TI-TINA 中。 LMP8601页面上的文件是一个.MOD 文件、但当我尝试使用该文件在 TI-TINA 中创建新模块时、我收到"准备形状列表时出错"错误。  

在.MOD 文件中是否需要进行任何已知的更改才能导入到 TI-TINA 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、

    当我调试这个时、显然有一个名为"VDD!"的节点 这会导致误差。 只需在文本编辑器中打开文件、然后执行"replace all" VDD! VCC 中。 将需要更改4个位置。 这应该能够解决问题。

    Herman