This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:TIDA-01167的设计指南

Guru**** 2589620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779835/tida-01167-design-guide-of-tida-01167

器件型号:TIDA-01167

你(们)好

我对 TIDA-01167设计指南的"3.1.4电路行为"中的以下文本有疑问。
我认为正确的不是 R1、而是 R3、对吧?

 "R1、R2和 D8可相应地进行更改、以支持瞬态峰 值电压。"   

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    是的、你也是一样的。 在这种情况下、R2、R3和 D8将支持抑制瞬态峰值。

    谢谢

    此致

    Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rama-San

    感谢你的答复。
    请允许我再问您一些问题。
    公式(6)的 Vout_max 应为  VCV_D3_max 而不是 VCV_D1_max、不应该是?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    是的、如文本中所述、D1和 D3 TVS 二极管在钳位电压中发挥着重要作用。 D3 max 是在输出端看到的电压。

    谢谢

    此致

    Rama