This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:PLD 上的总线仲裁逻辑

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-01487, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780439/tida-01487-bus-arbitration-logic-on-a-pld

器件型号:TIDA-01487
主题中讨论的其他器件:ISO7721、TINA-TI

我想将总线仲裁逻辑与 TI 参考设计 TIDA-01487的 ISO7721和 TCAN1042结合使用。 我们将在一个电路板中包含其中的5个。 为了节省空间并尽可能节省成本、我们希望 使用一个针对总线仲裁逻辑的 PLD。 我认为可以将 PLD 用于总线仲裁逻辑 、但您怎么看? 如果可能、您会推荐什么 TI PLD? 该设计具有时间延迟电路。 您认为这在使用 PLD 时会是个问题吗? 是否可以修改总线仲裁逻辑、使其在更高的 CAN-FD 速率下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我也认为您可以使用 PLD 实现仲裁逻辑、尤其是当您在一个电路板上有很多用于安全空间的器件时。 AFAIK TI 的产品系列没有 PLD 器件,所以我不推荐和:-)
    要获得更快的 CAN-FD 速率、您需要对其进行仿真。 仿真可以通过我们在 TI 设计页面和 TINA-TI 上提供的仿真文件来完成。 您也可以在 TIDA-01487参考设计页面上找到这一点。
    此致、
    Thomas