This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ31704:Webeh 仿真中的 Rset 不正确

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780489/webench-tools-lmz31704-incorrect-rset-in-webech-simulation

器件型号:LMZ31704

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

在 Vout =1.8V 且任何 Iout 情况下仿真 LMZ31704时、在形成数据表(表2第11页)的同时、自动选择的 Rset 为732 Ω、1.8V 的值应为715k Ω。

我可以 自行更改、但想知道为什么默认选择较低的输出电压?

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    我假设您是指715ohm 而不是715kohm。 您对该值的看法并不准确。 对于1.8V 输出电压、根据第11页的公式1、Rset 应为0.715k Ω 或715k Ω。 第11页的表2也给出了相同的值。 在 WEBENCH 中、我们选择732欧姆、这是由于 Rset 的范围为715欧姆(680-750)、最终选择了732欧姆、但它应该选择715欧姆。 我们将在工具中对此进行更新。 感谢您的反馈。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Amod、
    是对拼写错误表示抱歉,感谢您的回答
    Sebastian