This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54623:Tina 仿真结果无法与 webench 设计相匹配

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780523/tina-spice-tps54623-tina-simulation-result-couldn-t-match-webench-design

器件型号:TPS54623
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我使用 TI webench 工具通过 TPS54623设计适用于12V 输入5V 5A 输出的电路、但 webench 电路无法通过 Tina 仿真获得正确的电压输出。 看到附件、有什么问题吗? 谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿按照 WEBENCH 设计投入额外精力设计 TINA-TI 原理图。 这可能会导致设计过程中出现一些错误。  

    我们在 WEBENCH 设计器工具中提供了 TINA-TI 导出。 请按照以下步骤在 TINA-TI 中获取导出的 WEBENCH 设计。

    1.提供输入/输出条件并点击 Open Design

    2.将打开一个新窗口。 单击 右上角的导出。 然后选择 TINA-TI 、最后单击导出设计

    3.导出完成后,系统会通知您下载 TINA-TI .tsc 文件。 请下载并进行仿真。

    如果您在仿真结果中遇到任何问题/不匹配、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta