This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76003:LM76003

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780639/webench-tools-lm76003-lm76003

器件型号:LM76003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

连接 的 LM76003设计使用输出侧10.3uF 电容器。 但在市场中、可使用10uF 或12uF 电容器。 我可以使用12uF 电容器 代替10.3uF 吗?e2e.ti.com/.../LM76003_5F00_based_5F00_design_5F00_Vin_2D00_44v_2D00_TO_2D00_54v.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    有关您的设计份额,请注意,输出电容器范围介于10.31uF 至20.62uF 之间。
    因此、您可以使用12uF、VDC 额定值高于35V。 。

    谢谢、此致、
    阿图尔