This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS63020:TINA-TI 中 TPS63020的瞬态仿真

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780349/tina-spice-tps63020-transient-simulation-of-tps63020-in-tina-ti

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

今天、我尝试在 TI-TINA 中对我的电路进行仿真。 这是一个简单的降压转换器电路、使用 TPS63020从5V 输入创建3.7V 电压。

我执行了以下步骤:

在 WEBENCH 中创建了一个电路。

2.将电路从 WEBENCH 导入 TINA

运行了瞬态仿真

这一切顺利、但现在我想通过添加其他器件来改进我的电路。 我注意到 WEBENCH 中的电容器是作为.SUBCKT 组件导入的。 我无法修改这些内容、当我尝试编译这些内容时、即使没有进行任何更改、我也会收到以下错误:

我也不理解如何正确修改它们。 现在我有一个22uF 电容器、例如、如何将其更改为100uF 版本?

我尝试的下一件事是从 TINA 的菜单中简单地添加一个电容器。 我发现、从 TINA 菜单中将.SUBCKT 电容器替换为电容器时、会使仿真完全混乱。 在这里、我有稳定的3.7V 输出、突然只得到400mV。

这是怎么可能的? 如何防止这种情况? 添加更多电容器的正确方法是什么?

我已附上 WEBENCH .tsc 原理图文件。

这是我的电流原理图、请注意、我如何在输出上使用两个非常不同的电容器:

您好!  

Stefane2e.ti.com/.../WBDesign3_5F00_TINA_2D00_TI_5F00_TPS_5F00_63020.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    我可以下载您的文件、解压 zip 文件、然后从解压的文件夹中运行并/或更改.tsc。

    您是否已从解压文件夹(而不是从.zip 文件本身)中解压.zip 文件并运行.tsc?

    Herman