This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:如何选择 R58尺寸并计算方法?

Guru**** 2924360 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/778945/pmp20859-how-to-choose-r58-size-and-calculate-method

器件型号:PMP20859

对于 PMP20859、

我看到 PMP20859上35.7k Ω 的 R58封装为0603、但它仅为1/16W。

还可以吗?

请帮助检查如何计算它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R58是 PSE 输出分类的上拉电阻器。 在57V 的最大输入电压下、该电阻器中的功率将小于0.09W。

    BOM 上的器件列为0.1W 电阻器(不是1/16W)。

    谢谢、

    Robert