This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65400:tps65400

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780278/webench-tools-tps65400-tps65400

器件型号:TPS65400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

可以使用此芯片生成4.1V 输入输出、因为我使用过 webench 工具、它无法生成此芯片。

请帮帮我。

谢谢

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krutarth、

    我已经在其他线程上回复了此查询。 您能否关闭此主题并询问其他主题的任何问题?

    谢谢、此致、
    阿图尔