This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14010A:LMR14010A

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/849917/webench-tools-lmr14010a-lmr14010a

器件型号:LMR14010A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的工作台和此部件(LMR14010A)有问题。 如果我使用 VIN 9至30创建设计、 输出电压5、1A、30c。  webench 可创建设计。
如果我编辑此设计、将负载电流降至0.53A 以下、我会遇到错误。
设计更新失败。 由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定。
这是否是与 Web 工作台的模型/推荐器件组合中的错误?

谢谢
Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    感谢您报告此问题。 我们将致力于解决同样的问题、并不断更新您的状态

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Umayal。
    您能否查看建议的 Cboot 电压额定值。  
    DS 表示10V 或更高电压、我相信这会误导您、在最大输入电压下、此电压需要为25V 或更高。
     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14010a.pdf

    谢谢、
    Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    由于 Cboot 电容器由内部稳压 器驱动、且器件的最小 Vin 为4V、因此数据表中建议的10V Cboot 电压额定值是正确的。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    我们正在努力解决此问题,我们将随时向您更新修复程序。

    谢谢、此致、

    Umayal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    我们正在努力解决您所需工作条件下的相位裕度低问题[Vin = 9至30V、Vout = 5V、Iout = 1A]

    最有可能在12月的第一周之前提供此修复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    感谢您的耐心等待。 此问题已得到解决、下周初将在 TI.com 上发布。  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    感谢您的耐心等待。 此修复程序现已在 TI.com 上提供。   

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Umayal,很好:)。

    感谢您的支持。
    Barrie