尊敬的
下面提到的控制器的时序参数是 DSP 所必需的--使用 Hyperlynx (分析工具)进行 DDR3 intewrface 分析的,这些参数被认为是在控制器数据表中定义的。
1. tACCSkew ----
1. tACCSkew ---- 从 CK 下降到 Addr/Cmd/CTL 的输出延迟偏斜(+/-)
tCKDQS--- 从 CK 上升到 DQS 上升的输出延迟偏斜(+/-)
三、DQSDQQ --- 从 DQS 到 DQ 的输出延迟偏斜(+/-)
四 、技术发展战略--- 最小 DQ 至 DQS 建立时间、1/4周期 DQS 移位
5. 人权与发展委员会---- 最小 DQS 至 DQ 保持时间、1/4周期 DQS 移位
请提供有关这些参数和参考文档的建议。