This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:Piccolo F280049 controlCARD、TIDA-01605、TIDA-01604

Guru**** 2756045 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, C2000WARE, TIDA-01605, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/851692/tida-01604-piccolo-f280049-controlcard-tida-01605-tida-01604

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件: C2000WARETIDA-01605UCC21530

大家好、我有一个问题。

我目前正在使用 TIDA-01604板对3kW 输出进行实验。
有一个问题。
我已经观看输出大约30分钟、大约20分钟后、输出从400V 下降到300V。
我们已经试验了多个负载、但大约20分钟后、输出下降到大约100V。
输出是否编码为在 CCS 代码上20分钟后下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    您是否从最新的 C2000Ware_DigitalPower_SDK 下载了软件? 您是否遵循了设计指南中概述的测试程序?

    http://www.ti.com/lit/ug/tidue54a/tidue54a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您处于哪个构建级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这将是您根据 TI 提供的设计文件构建的电路板,请确保您遵循增量构建过程来安全地启动电路板。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    目前、我正在尝试使用 TIDA-01604加载3.3kW。
    ​​使用的器件值如下。
    -------------------------- ------------------------------------------------------------------
    电感:280uH
     直流链路电容:400uF
    高频 SIC MOSFET 和栅极驱动器省去了 PFC 3H 对应的开关元件和栅极驱动器。
    -------------------------- ------------------------------------------------------------------

    ​​Main.cfg 中的值已按如下方式更改。
    INCR_BUILD:3.闭合电压和电流环路
    切相:禁用或启用
    额定功率:3300W
    输入 VL-L (Vrms):220 (韩国的交流电压为220VAC)
    电感(Li):0.28mH
    输出电容(Co):500uF
    -------------------------- ------------------------------------------------------------------
    20分钟后、输出电压从400V 降至300V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在观察窗口中检查 EPWM1Regs.TZFLG、看看是否发生了跳闸?

    PFC 电流是什么样的?

    当 PFC 工作时,您是否会看到良好的 PFC 操作? 过零尖峰是如何变化的?

    您是否检查过热性能? 并连接了风扇?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我将检查您的回答。
    让我向您提出一个有关栅极驱动器的问题。
    您可以看到如下所示的 TIDA-01605原理图。

    目前我使用的是 UCC21530。 如上所述、我移除了 R30和 R32并焊接了 R31、但高电平信号未到达使能引脚。 我确认了。 请确保我是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaeyup,

    在正常运行期间、U7的 OUTA 和 INA 上的信号是什么? 您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    目前、我使用的是栅极驱动器 UCC21530。 焊接后、除了 R31、将5.1k 欧姆焊接到 R30和 R32。 因此、栅极驱动器产生 PWM 波形。

    Xun 是否让我检查电流电路中 U7的 INA 和 OUTA 的波形?
    如果正确、则整个电路不工作、PWM 波形从栅极驱动器发出。

    Xun 是否让我检查电流电路中 U7的 INA 和 OUTA 的波形?
    如果是、我能否在不运行整个电路的情况下通过仅向辅助辅助电源施加5V 电压来检查电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calculation.xlsx 文件中工作表的 ADC_Vac_Vbus_II 内容。
    此处显示的 ACS716与 TIDA-01604原理图中的 ACS716不同。
    我想确切地知道 TIDA-01604原理图中的 RE、RF、Rfltr 和 Cfltr 值。 查看原理图并告诉我们器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是您可以关联的相应原理图快照。