This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00293:用于3D 打印的 LED 从蓝色更改为 UV

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, DLP4500, TIDA-00293, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/848698/tida-00293-led-replacement-from-blue-to-uv-for-3d-printing

器件型号:TIDA-00293
主题中讨论的其他器件:TPS54620DLP4500DLP3010

您好!

我打算修改此投影仪以进行3D 打印。 我通读了产品页面上的所有文档、并通过 TI 站点上的链接从 Digi-Key 供应商处订购。 在阅读以下文档时、我希望使用 此 LED 封装进行更换。 但是、当我将其分离时、我发现我收到了一个带有 此 LED的旧型号。  我在联系技术支持后才发现这是一个较旧的型号。 在 TI 网站、供应商网站或物理封装上没有显示有一个具有不同 LED 的旧型号。 较旧 LED 的制造商没有 UV 模型。 在这个较旧的模型上、是否有任何方法可以将旧的蓝色 LED 替换为 UV?

我要指出的是、"较新"的模型文档是从2014年开始的。 因此、这必须意味着、至少我收到的产品是6岁、我甚至不知道有旧型号。 我无法返回、因为我将它分离了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您可能需要修整更换的 LED 是否与现有 LED 电气兼容。 然后请注意、光学引擎具有滤波器、可进行优化以传输可见波长。 420nm 可以工作、如果它是深紫外线带、则可能无法工作、您可以查看此说明 https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/278008?A-look-inside-the-iView-Engine-in-LightCrafter4500 

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    感谢您的回答。 我知道更换的 LED 必须电气兼容。 我提出这个问题的原因是、需要帮助找到 LED。 您所连接的链接中指定的制造商不提供 UV 选项。 我想知道可以用不同制造商的 UV 波长替换 LED。

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是左侧较旧版本 LED 上的 LED 并排、右侧为当前版本、建议使用所有在线文档进行替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon 好、查看 TPS54620的数据表、LED 数据表和 LCR4500原理图、两个 LED 似乎都与电路电气兼容。 由于较新的 LED 具有较低的 forword 电压、因此使用现有稳压器以相同的电流驱动它们不会出现问题。 只需确认 TPS54620是 EVM 上用于驱动 LED 的电源转换器。

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    感谢您的回答。 虽然两个 LED 可能具有电气兼容性、但它们的封装似乎完全不同。 我不确定如何在两者之间进行物理交换。 请告知是否可以用 UV 1替换蓝色 LED、或者仅在当前版本的 LCR4500上才可以替换。

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我们目前正在联系我们的光学和物理设计团队、以获取有关您的查询以及是否存在此类 LED 的更多信息。 感谢您的耐心等待。 请注意、即使 EVM 上存在与封装兼容的 UVLED、它也可能与光学设计不兼容。 也就是说、光源引擎的实际光输出效率可能很低、因为光路针对可见光而不是 UV 光进行了优化。  
    同时、您可以查看 EKB 中的 LCR4500的修改后的 UV 版本、该版本附带 UV LED 和针对 UV 频谱进行优化的光学路径。 请 在此处查找。

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    感谢您关注本案例。 但是、如果我的 EVM 不能与 UV 配合使用、我希望获得更换或退款。 有大量在线文档可以修改我订购的 EVM 以进行 UV 修改、但错误地为我提供了一个较旧的模型、似乎无法适应 UV。 我在第一次没有收到我支付的钱后,不会花更多的钱。 我明白这是一个无辜的错误,但我想尽快解决这一问题,而不会付出更多的代价。

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我想指出一些有关您的用例的信息:

    • LCR4500仅使用 OSRAM Q9 LED。 很抱歉、您觉得自己收到了一款旧款车型、但我们认为情况并非如此。
    • DLP4500光学引擎专为可见光而设计、某些光学组件会因长期暴露在紫外线下而受损。 实际上、TI 参考设计使用420nm 波长 LED、正是出于此原因。 您可以使用 UV 进行评估和实验、但您需要在将 UV 用作大众市场之前进行有关寿命和效率的实验。
    • 如果合适的 UV LED 具有尺寸和电气兼容性、则可以更换它。 但 LIghtCrafter 4500包含塑料光学器件、往往吸收≤405nm 的照明并变多云、从而导致性能非常差。
    • 如果您正在考虑构建或开发3D 打印机产品、我们建议采购专为紫外线光设计的光学引擎。 这条线上的另一个示例 是这种情况。

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    这是我订购的产品。 在该页面上、有一个名为"TIDA-00293 DLP LightCrafter 4500修改"的文档、其中详细介绍了将蓝色 LED 替换为 UV 以进行3D 打印的分步说明。 在标题为"TIDA-00293 BOM"的文档中、它说明了如何使用飞利浦 Lumileds 模型 LHUV-0420-0650。 该 LED 是我先前附加的并排图片中的 LED。 您之前为 Q9链接的页面是我看到的第一个文档、其中列出了针对此产品的提及内容、其余部分描述了 Lumiled。 我附上了我与支持人员交谈的屏幕截图、他们告诉我我有一个旧模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    您链接的论坛帖子 介绍了 Q9 LED。 此帖子来自2013年、而我所提及的文档来自2014年。

    感谢您的持续支持、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    有关 EVM 更换的更多信息、请联系 TI 客户和销售支持。 我们将提供此 EVM 的更换件(不退款)。 但是、建议您改用适用于 3D 打印机和 UV 应用的较新 DLP3010-LC EVM。  

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    感谢您的回答。 DLP3010的优势是什么?

    最棒的

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    这是面向3D 打印和 UV 应用的较新 EVM。 此 EVM 包含与 UV 频谱完全兼容的光学器件、推荐用于实现更高的效率。  

    谢谢、此致、

    Hirak。