This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8896:具有短(<13mm)反激式变压器的高效隔离式 POE 设计

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8896, PMP9175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/852391/pmp8896-high-efficiency-isolated-poe-design-with-short-13-mm-flyback-transformer

器件型号:PMP8896
主题中讨论的其他器件: PMP9175

我想在 自己的设计中实现 PMP8896参考设计:www.ti.com/.../PMP8896;但是、我对反激式变压器的高度有严格的限制、它必须小于13mm。 您能否推荐比变压器规格短的替代产品、Pn:NA6223-AL、即13.7 mm?

我喜欢这种设计的原因是、在我的典型功耗下、b/c 效率很高、即~90%。 我可以接受其他推荐设计、我的功率规格仅为7W。 因此、我的要求是:在4W 时最大功率为7W、效率得到优化(需要+90%)、作为隔离式设计。

此致、
将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    绝对有可能找到一个更薄的变压器。  我将邀请我们的 PoE 专家为您提供合适的器件型号。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以提供帮助。  Coilcraft 的 CA1174-AL 变压器应在此电路中工作。  其占用空间较大、但最大高度为8.51mm。  此外、请看一下 PMP9175设计。  它是 PMP8896的更新、使用改进的同步 FET 栅极驱动电路。  CA1174-AL 具有较低的一次侧与二次侧的匝数比、这可能需要改进的栅极驱动电路来钳制反向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我有几个问题:

    1. PMP9175 上的 PA6340-AL 到  C1174-AL 的引脚映射是什么。  驱动器和同步是否可互换、那么只需连接 C1174的引脚8/9/10即可?
    2. 该设计怎么样?  http://www.ti.com/lit/ug/slvu315a/slvu315a.pdf?keyMatch=POE70P&tisearch=Search-EN-everything

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    是从 PA6340到 C1174的引脚映射为 :1到5、2到3、3到2、4到1、6到7、 7至8/9/10、10至11/12。

    slvu315a 设计将满足您对5V/7W 的需求。  二极管整流器的效率会降低。  变压器的尺寸更小、可满足您的高度要求。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您提供的所有信息、有大量选项可供选择。

    我想我只会使用 slvu315a 设计来实现 PMP9175的有源整流器解决方案、而不是二极管整流器、以获得一些效率。 这方面没有问题、对吧?

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    slvu315a 上使用的变压器没有用于驱动同步 FET 的绕组、因此您仍需要使用 C1174-AL 变压器。  我已经在寻找一个具有同步 FET 栅极驱动绕组的较小变压器、找不到一个。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    最后一点、您认为 EP7或 EP10中的一个是否适用于 PMP9175: https://www.mouser.com/datasheet/2/336/-180276.pdf

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    对于同步 FET 栅极驱动、次级侧没有绕组。  EP7的功率限制为3W。  EP10的限制是每侧只有4个引脚。  所有引脚只需终止主次级侧。  一些制造商拥有一个具有10引脚 bobbin 的新"加号"尺寸 EP10、但我找不到使用这些新内核/ bobbins 的任何通用变压器。

    绕组配置也会影响同步 FET 的工作效果。  需要有一个用于低漏电的分离初级、并且同步 FET 栅极绕组需要位于堆叠中的第二个位置、靠近上半个初级侧、以实现同步 FET 的快速关断。

    谢谢、

    David