This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00299:TIDA-00299:EtherCAT 证书

Guru**** 2688085 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00299, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/852123/tida-00299-tida-00299-ethercat-certificate

器件型号:TIDA-00299
主题中讨论的其他器件: DP83822I

您好!

我的客户正在评估 DP83822I、他们想知道该器件是否通过 EtherCAT 认证。 TIDA-00299显示它通过了此认证。 您是否会向我展示此证书以帮助我说服我的客户? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    请通过电子邮件联系我。 因此、我可以将此问题直接发送给合适的团队。

    谢谢、

    Vibhu