This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS560430:TINA 中的未知波形

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/851518/webench-tools-tps560430-unknown-waveform-in-tina

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户正在仿真 TINA-TI 的 TPS560430。 客户是从 WEBENCH 导入仿真文件的。

当我们仿真瞬态时、我们可以看到 V_V3信号、如下所示。

您能告诉我这是哪个信号吗?e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_2600000_5F00_3830.TSC

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我们已要求有关专家就这一问题发表意见。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi-San、

    TINA-TI 中绘制了一个模型内部电压源。 请忽略 V_V3的波形。

    由于这是模型内的激励源之一、因此您可以在运行仿真之前取消选中"绘制激励"复选框来禁用。

    这将导致仅绘制原理图中存在的探针、如下面的快照所示。

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish