This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01281:TIDA-01281

Guru**** 2774745 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TMDSCNCD28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/850722/ccs-tida-01281-tida-01281

器件型号:TIDA-01281
主题中讨论的其他器件: TIDA-00951TMDSCNCD28035TIDM-02002

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

需要建议

我正在研发 TIDA-00951双向直流/直流转换   器、在完成所需的模块后、考虑将 TIDA-01281 (控制卡)替换为 TMDSDOCK28035 (控制卡)、而不是从头开始设计 TIDA-01281、我可以实施自述模块 TMDSDOCK28035。

1) 1) TMDSDOCK28035 模块是否与 要在 TIDA-00951设计中使用的 TIDA-01281模块兼容?

2) 2)在搜索 TIDA-01281的参考编程代码(PWM 和模式(降压-升压)位置代码)时、我已经使用过 TI 云工具

( http://dev.ti.com/tirex/explore/node?compilers=ccs&node=AEJ1q-KSYhfHJA7dS5liIg__5C6SEVO__LATEST&resourceClasses=example  ),  

在前面的链接 中、我获得了 TIDM-02002-CLLLC 的代码:双向谐振双有源电桥(示例代码)、因为它已经针对 F28004X MCU 系列进行了编码、我可以在 F2803x 系列 (TMS320F28035PAGTR)中使用它吗?

3) 3)我是否必须配置它的任何参数?

请向我推荐 TIDA-01281模块的任何相关编程代码、您的建议将受到高度赞赏!!

期待您的回复。

此致、

Saibaba TANDLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saibaba

    我想您需要构建 TIDA-00951的设计、TIDA-1281就用作其子卡。

    TIDA-1281几乎与 TMDSCNCD28035搭配使用、但其连接器不同、TIDA-1281包含一些隔离式通信电路。 您可以使用 TMDSCNCD28035替代 TIDA-00951中的 TIDA-1281、  并相应地更改其连接器接口并保持 F28035的引脚映射不变。

    如果要构建 TIDA-00951、应在 TIDA-00951的设计页面(而不是 TIDA-1281设计页面)上应用固件访问权限、我认为 TIDM-01002的固件不应应用于 TIDA-00951硬件。 功率级完全不同。

    感谢您的提问。