This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM33606EVM:LMZM33606

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/850711/webench-tools-lmzm33606evm-lmzm33606

器件型号:LMZM33606EVM
主题中讨论的其他器件:LMZM33606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已购买 LMZM33606 EVM。 并生成损耗分析报告。  您能为我提供损失分析吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    器件 LMZM33606的 EVM 文档具有效率与 Iout 曲线、可通过该曲线估算损耗  

    EVM 文档可通过以下链接获取。

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu594b/snvu594b.pdf

    Webench 设计人员还可以帮助您在所需的输入条件下获得每种损耗的幅度。

    下面是访问 Webench 设计器的链接。

    http://www.ti.com/product/LMZM33606

    请按照下面提到的步骤在 Webench Designer 中创建设计。

    如有任何进一步的疑问,请向我们回复。

    谢谢、此致、

    Umayal