This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TPS22968在 TIDA-00663中的作用

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22968, TPS22967

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/850502/tida-00663-the-role-of-tps22968-in-tida-00663

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TPS22968

你好

这是 TIDA-00663LIDAR 脉冲飞行时间参考设计的一部分。我想知道 TPS22968的作用、但 "数字校准"除外、因为我发现 R6和 U10之间有一个名为 LLOW_ON 的信号连接。  因此、我认为 TPS22968还有另一个作用。

实际上、如果 BP_TRIG 是 交流信号、我不知道"Hybrige Impuls-Laserdipl二极管"(U10)如何发光。 它是 由'GATE DRV'的标志控制还是由  'GATE DRV'和'Laser _ON'控制?

请任何 专家向我解释一下吗? 谢谢!

您的真、

张文