This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00381:在哪里可以获得或购买 TIDA-00381评估套件?

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00381
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/850225/tida-00381-where-can-i-get-or-buy-the-tida-00381-eval-kit

器件型号:TIDA-00381

您好!

    有没有人 可以 告诉 我 在哪里  可以买到 或 购买   TIDA-00381 评估 套件(带高侧/低侧驱动 器的360W 相移全桥谐振 LLC、www.ti.com/.../TIDA-00381)我找不到有关此评估套件的任何购买信息。

  此致!

Xuanbing Q、qiuxb@tyust.edu.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuanbing

    恐怕 TI 不会销售 TIDA-00381套件或任何其他参考设计。 这些设计是在内部开发的、用于演示控制器的性能、通常仅制作一个或两个实验室样品用于数据收集。

    但是、可提供完整的设计信息、原理图、BOM。 PCB 布局等、您可以下载并免费使用。

    如果您有任何疑问、请告知我们、我们将帮助您完成项目。

    此致

    Colin