This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/849844/tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!

为了限制最初的浪涌电流、需要连接继电器热敏电阻。 在 BOM 中、您提到的是 NTC、但您使用的是 PTC、该值为50欧姆。 如果我们最初使用 PTC、它将仅消耗更多电流、它将影响电路?。   

谢谢

yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yashwanth

    它应该是 NTC。

    感谢您的判断。