This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01515:用于控制 BQ4050的应用定制工具设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/848629/tida-01515-application-customization-tool-settings-for-controlling-bq4050

器件型号:TIDA-01515

你(们)好

我的设计将 TPS65987、BQ25703和 BQ4050组合用作移动电源。 我已经按照 TIDA-01515中显示的原理图进行布局、但想知道您是否有任何有关使用 TPS65987控制 BQ4050的信息。 我已通读了 SLVAE18.pdf、其中提供了控制 BQ25703的详细信息、但它没有任何有关 BQ4050的信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    遗憾的是、我们没有任何关于 BQ4050兼容性的文档。 不过、该方法与 BQ25703相同。 使用 GUI、您可以让 PD 控制器根据特定中断事件向 BQ4050发送特定的 I2C 命令。 需要通读 BQ4050数据表、确定需要写入的寄存器/位、并从下拉列表中将这些寄存器/位与某些触发事件相关联。

    希望这有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    感谢您的回复。 我认为情况可能是这样。 不过,由于 SLVAE18中的信息节省了这么多时间,我希望能得到这种信息。

    非常感谢