This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDM-1007:是否有图腾柱 PFC 模式(TI 是否有相关的电源设计来构建模型)?

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/848882/webench-tools-tidm-1007-is-there-a-totem-pole-pfc-mode-does-ti-have-relevant-power-design-to-build-the-model

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28050

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有图腾柱 PFC 模式(TI 是否有相关的电源设计来构建模型)在 WEBENCH 或功率级设计中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    目前、我们不支持  WEBENCH 中的图腾柱 PFC 模式。

    不过、您可以参考下面提到的图腾柱 PFC 模式参考设计。

    http://www.ti.com/lit/ug/tidue54a/tidue54a.pdf

    目前、我们在 Webench 中支持连续导通模式升压 PFC 和转换模式 PFC。 器件 UCC28180可被视为的示例

    CCM 升压 PFC。器件 UCC28050可被视为 转换模式 PFC 的一个示例。

    谢谢、此致、

    Umayal