This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPS61178:仿真 p Spice 模型时出现问题

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/847698/compiler-tps61178-issue-in-simulating-the-p-spice-model

器件型号:TPS61178

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好  ,我从 TI 网站(www.ti.com/.../toolssoftware)下载了 p Spice 模型,但当我尝试在 Lt Spice XVII 中进行仿真时,我无法运行该设计,它会显示一个弹出窗口

消息:节点太少。 请参考 下面提供的图片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh:

    请等待我与专家核实此案例。 感谢您的患者提前等候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     加密的 SPICE 模型 无法在 LTSPICE 中使用。 如果您想要使用 未加密的 SPICE 模型、则需要联系当地的 TI 销售人员以获取该模型。

    您需要与 TI 签订 NDA。