This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060001:适用于 DC48V 总线的 TIDA-060001

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060001, TPS62177, AFE031, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846902/tida-060001-tida-060001-for-dc48v-bus

器件型号:TIDA-060001
主题中讨论的其他器件:TPS62177AFE031LM5165

您好!

我的问题是用户指南没有提供足够的有关直流总线耦合的信息。

它参考了 tidu167设计的第16页、其中我被告知设计太旧、已经被采用、我应该查找 TIDA-060001、但这更侧重于交流耦合。 此外、我在图26的第19页上注意到肖特基二极管和齐纳二极管具有相同的原理图符号、这会使用户感到困惑。 修复图和原理图会很好。

我想通过一条最大电流为3A 的48V 直流总线进行通信。 我想在 CENELEC 频段以131、25kHz 的主频率进行通信。

我尝试为 plc 通信制作原理图、但在某些方面我找不到任何相关信息。

这里是我所做的原理图的图片。 我标记了一些组件、但我没有找到任何东西、或者不确定我是否选择了正确的参数。

我还需要具有更高额定电压(48V+放大信号)的 HV 电容器(C4)吗?

您好 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的发帖。 我们处理此问题的工程师目前已不在办公室、我们很快会有另一位团队成员为您提供支持。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    以下是我根据您的请求提供的内容:

    1、L2和 C3无源带通滤波器、C3=1nF、L2=1mH、我添加了一个与 L2串联的电阻器来降低峰值、 请参阅随附的 TINA 仿真。

    C7=10nF、在131kHz 频率下连接到输入滤波器的电阻约为122 Ω。

    C8=10nF、与参考图相同 (SBOA130A、2011年11月修订的应用报告)

    4.C1=2.2uF、TPS62177稳压器或类似器的输入滤波电容器。

    D1可以是20-25V 齐纳二极管(符号表示为齐纳二极管、与 D2和 D3不同)  

    使用 C9阻止直流、参考设计显示为3.3nF (SBOA130A 2011年11月修订版应用报告)

    7.R5显示为0.5欧姆。 如果您打算在最大3A 电流下运行、它将消耗1.5W 功率。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../Passive-Band_2D00_Pass-Filter-in-Forum-10142019_2D00_2.TSC

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    以下是我根据您的请求提供的内容:

    1、L2和 C3无源带通滤波器、C3=1nF、L2=1mH、我添加了一个与 L2串联的电阻器来降低峰值、 请参阅随附的 TINA 仿真。

    C7=10nF、在131kHz 频率下连接到输入滤波器的电阻约为122 Ω。

    C8=10nF、与参考图相同 (SBOA130A、2011年11月修订的应用报告)

    4.C1=2.2uF、TPS62177稳压器或类似器的输入滤波电容器。

    D1可以是20-25V 齐纳二极管(符号表示为齐纳二极管、与 D2和 D3不同)  

    使用 C9阻止直流、参考设计显示为3.3nF (SBOA130A 2011年11月修订版应用报告)

    7.R5显示为0.5欧姆。 如果您打算在最大3A 电流下运行、它将消耗1.5W 功率。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../7384.Passive-Band_2D00_Pass-Filter-in-Forum-10142019_2D00_2.TSC

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    错过了最后一个问题-我是否还需要具有更高额定电压(48V+放大信号)的 HV 电容器(C4)?

    您不需要 SOBOA130A 应用手册中表6中显示的 HV 额定值。 但是、我建议使用额定100V (最小值)陶瓷电容器实现低 ESR。   

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    以下是 AFE031 PLC 应用手册的链接: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe031.pdf

    当我回答 您的问题时、我查看了2011年的前一份应用手册。 我意识到自己的错误,因此,我将修改我的一些答案。   

    1、L2和 C3无源带通滤波器、C3=1nF、L2=1mH、我添加了一个与 L2串联的电阻器来降低峰值、 请参阅随附的 TINA 仿真。

    AFE031应用手册第47页的图48中未显示 L7电感器。 我不知道 L7的用途。 此外、C5=1000pF、但参考设计显示为10nF。 请通过参考设计验证这些参数、请参阅第29页中关于建议值和计算的内容。  

    C7=10nF、在131kHz 频率下连接到输入滤波器的电阻约为122 Ω。

    该部分如 AFE031的第28页图31所示。 计算值要低得多。 我将介绍第47页图48中的参考设计。   

    3. C8=10nF、与参考图相同 (AFE031、2019年6月)

    4.C1=2.2uF、TPS62177稳压器或类似器的输入滤波电容器。

    5. D1应为25V 肖特基二极管,但齐纳二极管也可以工作。 它在正常运行期间不打开。 它用于瞬态保护。   

    6.使用 C9阻止直流、建议使用1nF 参考设计(AFE031、2019年6月)

    图30和表2中的第27页显示了相关说明。 请复制参考设计。  

    7.R6显示为0.5欧姆。 如果您打算以最大3A 的电流运行、它将消耗4.5W 的功率(在我的监督下)。   

    8.我不理解 LM5165转换器输入端使用680uH、L1和 R6。 您是否能够向我们发送直流总线原理图的48V/3A 部分?  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Raymond Zhang1"]

    尊敬的 Patrick:

    以下是 AFE031 PLC 应用手册的链接: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe031.pdf

    当我回答 您的问题时、我查看了2011年的前一份应用手册。 我意识到自己的错误,因此,我将修改我的一些答案。   

    1、L2和 C3无源带通滤波器、C3=1nF、L2=1mH、我添加了一个与 L2串联的电阻器来降低峰值、 请参阅随附的 TINA 仿真。

    AFE031应用手册第47页的图48中未显示 L7电感器。 我不知道 L7的用途。 此外、C5=1000pF、但参考设计显示为10nF。 请通过参考设计验证这些参数、请参阅第29页中关于建议值和计算的内容。  

    C7=10nF、在131kHz 频率下连接到输入滤波器的电阻约为122 Ω。

    该部分如 AFE031的第28页图31所示。 计算值要低得多。 我将介绍第47页图48中的参考设计。   

    3. C8=10nF、与参考图相同 (AFE031、2019年6月)

    4.C1=2.2uF、TPS62177稳压器或类似器的输入滤波电容器。

    5. D1应为25V 肖特基二极管,但齐纳二极管也可以工作。 它在正常运行期间不打开。 它用于瞬态保护。   

    6.使用 C9阻止直流、建议使用1nF 参考设计(AFE031、2019年6月)

    图30和表2中的第27页显示了相关说明。 请复制参考设计。  

    7.R6显示为0.5欧姆。 如果您打算以最大3A 的电流运行、它将消耗4.5W 的功率(在我的监督下)。   

    8.我不理解 LM5165转换器输入端使用680uH、L1和 R6。 您是否能够向我们发送直流总线原理图的48V/3A 部分?  

    此致、

    Raymond  

    [/报价]

    您好 Raymond、

    感谢您的快速响应。 我从 http://www.ti.com/lit/ug/tidue68/tidue68.pdf (TIDA-060001)的参考设计中获取了用于 L1的680uH

    第16页的图18。 我读出电感器阻抗必须高于 plc 阻抗、这样 plc 信号不会干扰 LM5165。

    R6应该模拟我与电阻为0.5欧姆的直流总线的接触点。

    我的原理图现在需要使用新信息进行更新、这将需要一些时间。

    我非常感谢你的支持。

    您好 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、您很好。

    通常不应在直流转换器的输入端添加电感器。 您的原理图显示了直流电源传输的接收端。 如果没有电感器、PA 可能会由于低输出阻抗而无法传输调制的交流信号。 因此,插入680uH 的电感器,将交流阻抗增加到2*pi*f*680uH。 在131kHz 时、阻抗约为560欧姆。 但是、在这些模块通电时、切勿插入/拔下 PLC 线路。  

    此致、

    Raymond