This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01281:TIDA-01281

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/847336/tida-01281-tida-01281

器件型号:TIDA-01281
主题中讨论的其他器件: TIDA-00951

各位专家、您好!

是否可以将代码重新调整到 TIDA-01281模块?

TIDA-01281、用于 TIDA-00951模块

此致、

Saibaba Tandle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saibaba

    TIDA-01281没有固件。 您可以参阅 TIDA-00951设计页面以下载固件。

    您可以尝试、但 TIDA-00951固件访问 可能会有一些问题需要审批。