This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01469:有关 U4 IC 的问题

Guru**** 670030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/847207/tida-01469-issue-regarding-u4-ic

器件型号:TIDA-01469

参考 TIDA-10469、将电池插入电池座后、C4、C10、C9两端的电压应接近电池电压、即3V、C18两端的电压应为3.3V

因此、根据您的设计、在为电路板提供3V 电源后、我会在 C10上获得3V 电压、但在 C9上获得1.6V 电压、在 C18上获得1.4V 电压。在移除 U4 (TPS61291DRVR)后 、我会在 C9上获得3.0V 电压。 因此、如果没有 U4、3.0V 电压、我将跨越 C9  

请就此向我提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关系统设置的更多详细信息?

    • 您是否已连接 Launchpad?
    • 如果由电池供电、您是否确保移除跳线以禁用 Launchpad 的 USB 电源和板载仿真器(例如、移除 P4和 P10的所有跳线)?
    • LS_INT 的电压是多少?