This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25116:lm25116

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846971/webench-tools-lm25116-lm25116

器件型号:LM25116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已将 lm25116 PCB 板设计为12v @ 25安培、并使用了快速启动分压器值

我得到的输出电压为12v,但当我施加一些负载时,输出电压会降至2或3V  

即使我可以改变输入电压,输出电压也保持恒定,这是真的,但当我连接负载时,输出电压变为2-3V  

请帮我解决,  

请告诉我这个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alagar、

     您能否共享您的快速入门文件以便我可以检查您的规格?  您提供的信息有限。  我们无法猜到根本原因。

     并尝试 减小 输出电容器以查看任何改进。

    Gavin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我查看了您的原理图、有两条建议:

    1.  尝试 降低 输出电容以查看任何改进。

    2.尝试更改 Rram=470k 以查看任何改进。

    Gavin