This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10783:PMP10783我无法理解

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846753/pmp10783-pmp10783-i-don-t-really-understand-it

器件型号:PMP10783

您好 TI
我是一个新手。 我有疑问。 我不理解这种方案。 您能帮我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Do Van、您好!

    这里的想法是使用额定电压为400V 的电容器(在这个范围内它们是最常见的并且成本最低的电容器)来支持一个更高的输入电压。

    因此、我们将电容器串联以增加可用电压。  这些电阻器用于帮助平衡每个电容器上的电压。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!