This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010024:更改触发器以通过6LoWPAN 连接发送数据

Guru**** 2620915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846653/tida-010024-changing-trigger-to-send-data-over-6lowpan-connection

器件型号:TIDA-010024

您好!

我目前正在使用6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 项目文件。 在 app_task_node.c 文件中、有以下代码:

我目前正在尝试使用 DEBUG_PUSH 配置、并认为这是控制计时器的、计时器每10秒发送一次数据。 我想对其进行更改、以便应用程序在发生事件(即麦克风触发)时发送数据。

当发生触发事件而不是计时器时、如何将此代码更改为发送数据?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢、

Grady

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的照片看起来像被剪掉了。 下面是我要附加的代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    您可以通过调用"app_send"函数来修改代码、以便在发生特定事件时(例如从麦克风触发)发送数据。 调用此函数基本上会将 msg.event_type 设置为 app_tx_data 以将数据推出。  

    您可能需要查看 SDK 中的示例驱动程序、其中展示了 ADC 采样和处理的实现、这些执行过程是基于 ADC 输入中断的。

    此致、