This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00203:CAN 转以太网 TIDA-00203修订版的电路板有问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846512/tida-00203-issue-with-can-to-ethernet-tida-00203-rev-e1-board

器件型号:TIDA-00203

您好的团队,

我的一位客户使用 CAN 转以太网 TIDA-00203修订版电路板。 我已成功编译源代码并刻录了 包含下载表单的内容

微控制器中。 我 已使用默认 IP (169.254.254.255)以及任何其他 IP 成功 ping TIDA-00203板

静态 IP (ex-172.24.248.78)。但我没有从 Wireshark 上的板上获取以太网数据,而我在 TIDA-00203中成功接收到 CAN 数据。  

请告知如何 解决。

谢谢

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、我们已收到您的查询、并已将其发送给我们德国的汽车驱动团队进行审核和回复。  由于是星期五下午、请注意、团队可能无法尽早回复您的问题、直到10月14日星期一。   

    感谢您关注德州仪器。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    请参阅以下 E2E 主题、Kristen 对同一问题的回答是什么。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/844034

    此致、
    Martin Staebler