This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15002:有关使用 L1的共模电感器的信息

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845562/pmp15002-information-about-the-common-mode-inductor-used-l1

器件型号:PMP15002
主题中讨论的其他器件:PMP

您好!

我正在对此设计进行研究、并尝试从 PMP 15002的 BOM 中找到各种器件。 我找不到的一部分是共模电感器、其参考符号为 L2、器件型号为 T953-0.45。 是否可以为此组件获取规格表或推荐的替代器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akiel、

    感谢您关注适用于 离线5V、3A 反激式转换器的 PMP15002参考设计。

    遗憾的是、该电路的设计人员不再与 TI 合作、也没有留下任何有关 L2的文档。  它似乎来自中国的供应商、但我找不到数据表。  

    我建议获取 PMP15002原理图中嵌入的信息、并假设它是一个在0.25Vrms 下以1kHz 信号测量时值为800uH 的通用共模电感器。   封装信息表明其面积为5mm x 12mm。  峰值电流信息不可用、但在给定15W 输出和"通用"输入的情况下、我们可以保守地估计、对于90Vac、PF>0.5、IRMS = ~0.444A 时的引脚= 20W、但峰值电流将更接近1.33Apk。  因此等效器件在通过 1.33A 峰值时不应饱和。  

    应从任何本地电子器件分销商处购买合适的器件。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 共模电感器是否必须恰好为800uH、因为我找不到一个电感器、或者它是否在-+ 10uH 的范围内? T1变压器也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akiel、

    不需要、CM 电感器不必恰好为800uH。  大多数磁性器件的容差通常在其标称值附近为+/-10%。 10%是典型值、但容差可能更严格或更宽松。   800uH 中的+/-10uH 比必要的要严格得多。  

     变压器电感的容差通常大致 相同、约为+/-10%。  

    此致、

    Ulrich