This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:3.6V D1?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846607/tida-010030-3-6v-d1

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好;

该齐纳二极管的用途是什么? 我已经将其放在客户的设计中、但他们不确定是否确实需要它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您在 bq76940数据表中所见、VC0至 VSS 的最大电压为3.6V。  

    通常、VSS 以检测电阻器附近为基准。 考虑到寄生效率和瞬变、如发生 SCD 保护、VC0将具有高电压、因此需要一个零器进行保护。  

    有关更多信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 图22

    此致、

    Ryan