This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:您是否具有本文档中引用的 SMPS 电路?

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371, TIDA-01352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846309/tida-01371-do-you-have-the-circuit-for-the-smps-referenced-in-this-document

器件型号:TIDA-01371
主题中讨论的其他器件: TIDA-01352

  我想获取本 TIDA-01371文档中提到的 SMPS 电路、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hue、

    感谢您关注 TI 的参考设计。

    可以在此处补充的 SMPS 设计是 TIDA-01352。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢您的快速响应!