This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53515:检查我的电源设计

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845797/webench-tools-tps53515-check-the-design-of-my-power-supply

器件型号:TPS53515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

e2e.ti.com/.../2019_2D00_10_2D00_08_5F00_04_2D00_56_2D00_571.pdf

大家好、

我尝试计算设计的所有组件、因为我使用的输入电压为3.3V (我不能使用更高的电压)。 问题是仿真软件被限制在最小4、5V 输入。

我的计算:

选择电感器:

L=3IoutMax*FSW*(VinMax-Vout*Vout)/(VinMax)

=312*500k*3,3-0.08*0.8)/(3,3)  

=303 nH ~ 330nH

对于峰值、我决定使用最大输出电流 à 15、6A 的30%

IindPeak =Vtrip8*Rdson +1L*FSW*VinMax-Vout*VoutVinMax

IindPeak = 10μ Ω* Rtrip8* Rdson + 1L* FSW* VinMax-Vout* VoutVinMax

 

IindPeak = 10μ* 56、2k8* 5、9m+1330n* 500k* 3、3-0、8* 0、83、3=15、74 A

RTrip = 56、2k Ω

 

计算输出电压的 Rfbt / Rfbb (建议 Rfbb 介于1k 和20k 之间):

Rfbt=(Vout-0、6)/0、6*R2=(0、8-0、6)/0、6*10.2k = 3.4k 千欧

 

模式运行:在模式引脚上跳过 à RpGood = 150k

选择开关频率:设置为479、17kHz

(R5 (RF 低电平)和 R4 (RF 高电平))

R5 = 68、1k、R4 = 249k à 频率478、18kHz

电压纹波? 我被卡住是因为我不确定 IL 纹波、它是 IL 最大值的30%吗?

 

如何计算旁路电容器或确定其尺寸? 在副本的原理图中、我对5V 输入使用仿真、然后修改差分电阻器/电感器、并保留电容器。

请尽快给我一个答案! 祝你度过美好的一天!

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使 TPS53515在 VIN 引脚上的工作电压低于4.5V、 器件必须在 VDD 引脚上具有>4.5V 的电压才能工作。  

    您可以在 webench 中使用4.5V 输入来估算3.3V 输入的组件值、

    L 和 C 值没有显著不同。  

    如 上所述、ILRIPPLE 是12A 输出的1/3。    或   ILRIPPLE =   (Vin-Vout)*(Vout/Vin) *1/(fsw*Lo)(使用实际 Lo 值)。  

    对于跳跃模式,请从 TPS53515数据表的表4中将 MODE 连接到 GND (0 Ω 或150k Ω)。

    大多数开发人员在 MODE 引脚上放置电阻器以实现 PGOOD、在 MODE 引脚上放置电阻器以实现最大灵活性、并可操作不需要的电阻器。  

          表1中的 R4和 R5为240k Ω 71.5k Ω、适用于数据表第16页中的500kHz   

    是   , Rfbt=(Vout-0.06)/0.6*R2=(0,8-0.06)/0,6*10.2k= 3.4k 千欧   

    请参阅以下数据表的第80-82页或输入电容器和输出电容器计算

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546c23.pdf

    此致、

    David