This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2731:用于 LM2731Y 的 Webench 模型

Guru**** 2620475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845464/webench-tools-lm2731-webench-model-for-lm2731y

器件型号:LM2731

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

我们是否有适用于 LM2731Y (0.6MHz)版本的可用模型? 我们有一个 X 器件版本、但我们要对 Y 版本进行建模以实现瞬态稳定性。

谢谢、

Arthur H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您提出问题。 我可以检查工具中是否启用了 LM2731Y。 您能否共享您可能添加的输入电压、输出电压、输出电流和任何其他高级输入。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod。  

    客户计划在多种操作配置下使用此器件、因此遗憾的是需要 LM2731Y 模型。 他们希望运行一些瞬态响应来查看稳定性、因为很难根据数据表计算此信息。

    如果有任何帮助、我们将不胜感激!

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arthur 提供的信息。 我发现 WEBENCH 工具中未启用 LM2731Y。

    但是、由于您对用于分析稳定性的瞬态响应感兴趣、因此可以使用 http://www.ti.com/product/LM2731/toolssoftware 上针对 LM2731Y 提供的 PSPICE 瞬态模型 、并尝试不同的配置。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    模块