This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10979:实现可调输出电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10979, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845079/pmp10979-implement-adjustable-output-voltage

器件型号:PMP10979
主题中讨论的其他器件:LM5119

根据使用 LM5119并联的参考设计 PMP10979、是否有一个建议添加到 FB2节点的电路、允许在最大电流为45A 时在5V 至12V 范围内进行有限的输出电压调节? 附加电路将通过0-5V 电压进行控制。

我的应用程序具有最大24V 直流输入,但它需要外部控制电压(0至5V)将输出电压从5V 调节到12V。   有什么建议吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    输出电压由 R10和 R11控制、R10和 R11连接到 U1上的 VOUT 和 FB1。

    您可以使用第三个电阻器注入该节点并控制5V 至12V 的输出电压。

    请参阅下面的功率级设计器的计算

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve、看起来功率级设计人员的图像没有显示出来。

    R10 = 16.2K

    R11 = 1.30K

    Rinj = 11.5K

    Rinj 从 FB1连接到您的控制信号0V 至5V

    0V = 12V 输出电压

    5V = 5V 输出电压

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert!

    我会给它一个机会。  此外、由于我的应用最多只消耗40-45A 电流、我可能只使用一个 LM5119部分。  如果此假设不正确、请告诉我。   再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您的假设是正确的。  对于40-45A、一个 LM5119可以正常工作。

    谢谢、

    Robert