主题中讨论的其他器件:LM5119、
根据使用 LM5119并联的参考设计 PMP10979、是否有一个建议添加到 FB2节点的电路、允许在最大电流为45A 时在5V 至12V 范围内进行有限的输出电压调节? 附加电路将通过0-5V 电压进行控制。
我的应用程序具有最大24V 直流输入,但它需要外部控制电压(0至5V)将输出电压从5V 调节到12V。 有什么建议吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据使用 LM5119并联的参考设计 PMP10979、是否有一个建议添加到 FB2节点的电路、允许在最大电流为45A 时在5V 至12V 范围内进行有限的输出电压调节? 附加电路将通过0-5V 电压进行控制。
我的应用程序具有最大24V 直流输入,但它需要外部控制电压(0至5V)将输出电压从5V 调节到12V。 有什么建议吗? 谢谢