This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:需要 TIDA-01604和 TIDM-1007固件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, TIDA-01604, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845252/tida-01604-need-tida-01604-and-tidm-1007-firmware

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他部件:TIDM-1007C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

您好!  

需要 TIDA-01604和 TIDM-1007的固件、以便我可以在 PFC 项目中引用它。  

谢谢、此致

Ishtiyaque Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiyaque、大家好、早上好。  我们已收到您的固件申请、并已通知两个设计的所有者团队。  由于一个团队位于美国、而另一个团队位于德国(今天的工作日即将结束)、因此申请书允许几个工作日进行响应。  

    此致

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅相应设计的软件部分、它们指向 C2000ware-digitalpower-SDK、

    另请参阅 UG,它们列出了导入和测试项目所需的特定步骤。  

    有关 TIDM-1007的示例、请参阅第3.1.2节"软件"

    http://www.ti.com/lit/ug/tidud61b/tidud61b.pdf