This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20660:D2的用途是什么?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845139/pmp20660-what-is-the-purpose-of-d2

器件型号:PMP20660

你(们)好

我的客户询问了 PMP20660电路中 D2 (B170-13-F)的使用情况。

D2的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    D2有时用于帮助提高效率。  它还有助于解决由于寄生效应而变为负值的开关节点上的振铃问题。

    不需要100%的电压即可运行。

    谢谢、

    Robert