This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:备用电源模式 Vbus

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844953/pmp21529-back-up-supply-mode-vbus

器件型号:PMP21529
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好、E2E、


你好。

 在 PMP21529的备用电源模式期间、我了解到 Vbat 范围介于38-55V 之间。 不过、Vbus 已知为 Vbus_Nominal - 0.5V、我们如何测量 Vbus_Nominal? 或者器件中是否有任何可指示 Vbus_Nominal 值的配置?

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    在正常充电模式下、Vbus 由 UCD 通过 ADC 进行监控、其值存储为 Vbus_Nominal。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    为了澄清一下、Vbus_Nominal 会存储在 UCD3138中? Vbus_Nominal 的典型范围是多少? 这是否在 Vbat 范围内?

    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    UCD3138持续监控 Vbus 电压、即 Vbus 压降之前的值用作 Vbus_Nominal。 根据应用的不同、Vbus_Nominal 可以在电池电压范围内或之外。

    此致、

    Bosheng