This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电源

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844543/webench-tools-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28951

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

        我想知道、设计15kW 直流/直流隔离式转换器。 哪种 IC 适合这种情况。

  输入电压600V

 输出电压0-150V

输出电流0-100A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillip:

    我建议您查看 UCC28951相移全桥控制器。 我的一个问题是能够将输出电压修整为零电压、PWM 控制器通常提供有限的最小占空比、范围通常为100ns 至200ns、这限制了可提供的最小输出电压。 此外、当您接近最小占空比时、PWM 抖动可能会增加、因为占空比将更容易受到电路中噪声的影响。

    此致

    Peter