This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TINA-TI 收敛问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844645/webench-tools-tina-ti-convergence-problem

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我在 TINA-TI 上做了这个原理图、但我没有遇到收敛问题、这也不是我知道的原因、预期结果是12V @ 10A 输出。

如果有人能帮助解决这个问题、您也能帮助解决这个问题、请告诉我什么是 Convergence 问题、以及如何在将来解决这个问题。

谢谢、此致。  

e2e.ti.com/.../CloseLoopOperation-1.0.TSC