Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-OMAPL138
器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
器件型号:ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-06.00.00.07-Windows-x86-Install.exe
已安装。
步骤
将 CCS9.1 (CCS9.1.0.00010_win64.zip)安装到 C:TI。
安装在默认文件夹中的 Processor-SDK-ti-processor-SDK-RTOS-Omapl138-lcdk-06.00.00.07-Windows-x86-Install.exe
3.run setupenv.bat、位于 c:tidprocessor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07。
4.run benchmarkProjectCreate.bat、位于 c:tidprocessor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07demosaudio-benchmark-starterkit。
使用 set 命令检查环境变量。
4.项目中出现错误。
检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 c:\ti\proces~1\demos\audi-~1\\BenchmarkProjects 中
检测到的测试项目:Benchmark_FFT_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject
指定されたパスが見つかりません。μ A
正在复制 macros.ini
指定されたファイルが見つかりません。μ A
我不知道原因。
感谢您的阅读