This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OMAP-L138:ROT/OMAP-L138/lcdk-06.00.07-Windows-x86-64安装:排列链接器脚本。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844589/webench-tools-omap-l138-rots-omap-l138-lcdk-06-00-00-07-windows-x86-install-arranging-linker-script

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 BIOS_6_75_02_00中引入的一个偏位时间示例进行确认。

我想重新排列链接器脚本、以便将程序从 DDR 定位到共享 RAM 区域。

但是、它会在构建过程中重新创建(覆盖)。 我应该修复哪些底层文件?

我在构建时检查由 link.cmd 创建的映射文件、程序仍然位于 DDR 中。

谢谢阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已在您打开的上一个主题中得到解答。 我要关闭这个。

    请勿重复开机自检。

    此致、
    Yordan