This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/处理器 SDK-OMAPL138:ROT/OMAP-L138/lcdk-06.00.07-Windows-x86-64安装:GEL 切换。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844596/webench-tools-processor-sdk-omapl138-rots-omap-l138-lcdk-06-00-00-07-windows-x86-install-gel-switching

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们有多个项目可用于测试、但是否可以为每个项目切换 GEL?

谢谢阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿重复发布。 这已经在您上一个主题中得到了解答!

    关闭这个。

    此致、
    Yordan